This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2024:Theta JC 关于 PN 的查询:tps2024d

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619255/tps2024-theta-jc-inquiry-for-pn-tps2024d

器件型号: TPS2024

您好:

我需要 PN 的结至外壳热阻:tps2024d。 如果您有这些信息、请与我分享吗? 它在您的数据表中不可用。

谢谢、
Tony Cappiello
Northrop Grumman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tony

    结至外壳热阻是 基于 JEDEC 2s2p 标准电路板的 51.0°C/W。  

    谢谢、

    Rishika Patel