This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:ICL 和 ICL_REG

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618555/tps27sa08-q1-icl-and-icl_reg

器件型号: TPS27SA08-Q1
主题: TPS1HC08-Q1 中讨论的其他器件

您好的团队、

客户对 ICL 和 ICL_REG 有一些问题

  1. ICL 和 ICL_REG 是不同的值。 当当前达到 ICL 时、电流开始限制为 ICL_REG 是正确的吗? 我不确定“限流环路接合“的含义
  2. 当 Tj=25°C 时、结果是 4A 的差异。 是否始终是 ICL_REG 变为 ICL 的 4A 偏移?
  3. 是否能够知道 Tj=80C 最小值/最大值? 您有数据吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    看起来这篇帖子被分配到了错误的产品线,因此有一些延迟 — 我们将在下周初跟进

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    我们正在内部研究此问题、明天将回复您 (2/24)。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    这似乎需要更多的时间来回答、因为我们仍在内部研究它、明天我将提供另一个更新 (2/25)。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    1) 你的理解是正确的。

    2) ICL 是电流开始限制时的状态、ICL_REG 是器件以某种差异调节的状态。 4A 差异表示更早的器件限制、以确保更快的响应、例如 缓解浪涌电流。 ICL_REG 是应围绕的设计对象。

    3) 我建议使用 TPS1HC08、因为这是一款具有更精确电流限制控制并具有额外安全功能的新型器件。

    谢谢、

    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    感谢您对 ICL 和 ICL_REG 的定义。

    关于温度系数、客户必须了解 ICL 的变化、因为它会限制系统要求。 它们具有特定的电流范围、不会限制电流。 它们与 ICL 有关。  

    此时、他们无法使用 TPS1HC08-Q1。 请与 Diego 谈谈这个机会。  

    当您没有任何数据时、它是否能够估计或计算 80°C 的预期 ICL 范围?

    此致、

    Hayashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    我们没有专门针对 80*C 的数据 这是  ICL 数据表中的 TSP1HC08-Q1 温度数据。

    谢谢、

    Filip