This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6005-SEP:TPS7H6005 可以与 28V 一起使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H6015-SEP, TPS7H6005-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620795/tps7h6005-sep-can-tps7h6005-be-used-with-28v

器件型号: TPS7H6005-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS7H6015-SEP

我正在设计一个具有 28V 高‑Ω 侧开关节点 的系统、最初计划使用 TPS7H6015。 遗憾的是、TPS7H6015 目前库存较低、而 TPS7H6005 可大量采购。

  ‑TPS7H6005 的额定开关节点电压为 200V、建议电压为 150V、因此我是否仍然可以期望它在高 Ω 侧节点仅达到 28V 的应用中正常工作 ?

此外、除了最大额定电压和价格外、TPS7H6005 和 TPS7H6015 之间是否有任何实际差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atle:

    TPS7H6005-SEP 和 TPS7H6015-SEP 之间的唯一实际区别是 SW 至 GND 电压的绝对最大值(因此建议)。 在较低电压下使用 TPS7H6005-SEP 是完全可以接受的、并且其行为方式应与 TPS7H6015-SEP 相同。

    谢谢、
    Andy