This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 黑盒

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620283/ucd90320-ucd90320-blackbox

器件型号: UCD90320

您好、

在 UCD90320 中、我们尝试读取寄存器 (B5h) black_box_fault_info (USER_DATA_05) PMBus 命令 我们可以成功地读取和分析这些内容。 在数据表中、我们可以通过写入来清除相同的内容 0x00 复制到同一寄存器 PMBus 命令 但当我们尝试这样做时、无法清除正在获得的寄存器和 PMBus 状态 NACK 。 清除黑盒的正确方法是什么?  

另外、我们正在尝试读取 (B7h) black_box_log_rails_value (USER_DATA_07)  至 PMBus 命令 我们能够阅读但无法分析。 如何解码?

谢谢。此致、
Nandini Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否启用了安全模式? 请分享您的 PMBus 事务以清除 Black_Box?

    请按照 https://www.ti.com/lit/pdf/slvuaw9 此操作来解析命令。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我们无法启用安全模式。
    事务:我们为 B5 寄存器的所有字节写入 0x00。

    谢谢。此致、
    Nandini Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据原始答复的要求、请提供清除命令的完整事务。

    我最后没有看到这个问题

    此致

    颐和