This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:无法访问 TPS53830A 的受限文档/NDA 权限

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53830A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617697/tps53830a-cannot-access-restricted-documentation-nda-entitlement-for-tps53830a

器件型号: TPS53830A

您好:
我无法访问的受限文档(数据表/设计配套资料) TPS53830A
我的 myTI 个人资料完整且有英文、我使用的是公司电子邮件地址: gilles.schweitzer@seleclab.fr (公司: SelectLab 网站: seleclab.fr )。
请启用所需的 授权/点击式 NDA 访问我的账户或提供解锁文档的正确程序。
此致、
Gilles Schweitzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gilles:

    所申请的文件需要与 TI 签订 NDA。 我们正在联系我们的现场团队跟进此事。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的更新。 该问题尚未解决:我仍无法访问受限 TPS53830A 文档。

    SelectLab 现在可通过 https://seleclab.fr 访问 、我的公司电子邮件是 gilles.schweitzer@seleclab.fr(法国,布列塔尼)。
    TI 联系人 (Sydney Maurice) 已申请/地点详细信息、以便发起 NDA 流程。

    请保持主题开放、并告诉我您是否需要任何其他信息(公司详细信息,NDA 签署人等)才能继续。

    此致、
    Gilles Schweitzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gilles:

    当然、我想知道您打算如何使用该器件、具体应用是什么?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我们正在开发一个 DDR5 UDIMM 模块(原型/小批量)、并将 TPS53830A 评估为该模块上的 DDR5 PMIC。 我们需要使用受限 TPS53830A 设计配套资料、可进行原理图/布局审查和验证。

    公司:SelectLab(法国,布列塔尼)– https://seleclab.fr
    联系电子邮件:gilles.schweitzer@seleclab.fr

    TI 联系人 (Sydney Maurice) 表示 SelectLab 没有有效的 NDA、并要求提供应用/位置详细信息以发送 NDA 申请。 您能否帮助将此内容发送给相应的团队以发起/启用 NDA、以便授予访问权限?

    此致、
    Gilles Schweitzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gilles:

    我检查并通过电子邮件与您联系。 完成 NDA 后、请告诉我。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的跟进。 我会非常直截了当、因为现在我们被封锁了。

    我们提供了所需的应用/位置详细信息(面向客户的 DDR5 UDIMM PCB 设计、原型/小批量;SelectLab、法国;https://seleclab.fr; myTI:gilles.schweitzer@seleclab.fr)。 然后、我们请求访问安全配套资料:

    -安全资源:TPS5383X-DESIGN(TPS53830A 完整数据表+受限设计配套资料)

    TI 客户支持中心已正式拒绝申请、指出“全球贸易合规限制“、但未提供更多详细信息。 他们指示我们仅使用 TI.com 上的公共信息。

    对于 DDR5 UDIMM PMIC 集成、这是不可操作的。 我们需要一个最终的 TI 决策以及该决策的正确所有者。

    请明确回答:
    1) 无论是否签订了 NDA、是否可以访问 TPS5383X-DESIGN for SelectLab(法国)?

    2) 是否有通过当地销售/FAE/现场团队批准的途径可以在我们的 myTI 账户上执行 NDA 并启用权限?

    如果 (1) 成立、请明确陈述并建议使用一个可在我们所在地访问的替代 TI DDR5 PMIC/文档集、因此我们可以立即继续而不会丢失时间。
    如果 (2) 为真、请将该主题路由至能够为 TPS5383X 设计实现授权的相应销售/FAE/现场联系人。

    可追溯性:TI 案例 CS3225502/CS3226575。 如果需要、我可以提供拒绝电子邮件文本。

    此致、
    Gilles Schweitzer
    SelectLab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilles:

    我们需要一个有效的 NDA 才能获取非公开信息。 我认为 Sydney 邀请您与区域销售经理 Asi Eizer 一起获得 NDA 批准。 区域销售经理需要批准 NDA。 请直接与他合作、按照当地指南完成 NDA。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    再次感谢。 快速更新:我尚未收到区域销售经理 (ASI Eizer) 关于 TPS5383X-DESIGN 批准/授权的任何回复。

    您能否帮助细化内部路由、或确认谁应该拥有 SelectLab(法国)的 NDA 批准、以便我们可以毫不延迟地继续?

    myTI:gilles.schweitzer@seleclab.fr
    公司:SelectLab– https://seleclab.fr
    资源:TPS5383X-DESIGN (TPS53830A)
    案例:CS3225502 / CS3226575

    此致、
    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilles:

    Sydney 已将您的请求通知相关团队、请与区域销售经理联系。

    另外、您正在开发的 UDIMM 模块的应用程序是什么?

    Sathish