This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3302-SEP:EN 引脚上是否有内部弱下拉电阻器?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620674/tps7h3302-sep-is-there-an-internal-weak-pull-down-resister-at-en-pin

器件型号: TPS7H3302-SEP

您好:

我的客户计划从外部控制 EN 引脚、但控制信号输出有时可能为高阻抗。
EN 引脚是否具有内部弱下拉电阻? 否则、他们希望从外部下拉 EN 引脚。 在这种情况下、建议使用多大的下拉电阻器?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EN 在内部悬空。

    引脚上存在漏电流。 为了确保器件按预期关断、选择的电阻值应确保流经电阻器的电流不会产生高于 0.3V 关断阈值最小值的电压。

    谢谢、

    Sarah