This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:BUCK3 无输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65223-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619728/tps65223-q1-buck3-no-output

器件型号: TPS65223-Q1

你(们)好

我们将使用 TPS65223-Q1 作为基于 J722S EVM 的参考并执行功能验证、从而创建一个原型板。  
但是、BUCK3:0.85V 没有输出(所有其他 6 个输出都正常工作)。
*请注意,PDN 变体相当于 PDN-7C.D  
请告知 BUCK3 输出的必要条件。
已检查 For赛 艇内容。
电源序列:J722S EVM Burton 和 HCPS PDN-7G v0.23.pdf
-VNON1-GPIO3 电压差:0.85±0.04V
GPIO5→0.85Va 输出时间:< 1.5ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furuna:

    您能否读回寄存器 0xC9、它称为 Scratch_PAD_REG_1 — 这将有助于为我们提供有关事态发展的更多信息。 尝试在释放 nRSTOUT 后读取它。  

    此致、

    Katie