This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:BQ25672:无法增加充电电流

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620702/bq25672evm-bq25672-unable-to-increase-charging-current

器件型号: BQ25672EVM
“主题“中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25792BQ25672

HII 团队、

我的 BQ25672 有问题。 我们使用 BQ25792 来为电池充电。 如前所述、目前的 4 节串联电池的充电电流为 1A、但我们需要将充电电流增加 3A。 我尝试使用 BQStudio 更改它、但在更改并向寄存器写入新值后、它恢复到默认的 1A。 如何解决此问题? 是否需要执行任何寄存器锁或其他步骤来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preedish、

    WD 计时器到期后、充电电流寄存器复位为 1A。  您可以禁用看门狗计时器、或在看门狗计时器位到期之前让主机写入 WD 计时器位。

    此致、

    Jeff