Other Parts Discussed in Thread: TPS50601A-SP
器件型号: TPS50601A-SP
您好、
我们使用 TPS50601A-SP 的 WCA 模型进行一些稳定性分析。 我们发现了一个关于如何将容差应用于参数的问题。
WCA 模型具有以下可编辑模型参数:
TOL_Vref=0.3
TOL_gmea=11.52
TOL_GMPS=5.58
下面是我们的预期:
MIN_Val = TYPE_VAL *(1 - TOL%)
MAX_Val = TYPE_VAL *(1 + TOL%)
然而、在对 Vref 应用 5%容差(即为模型参数设置 tol_vref=5)时、使用 Monte Carlo 仿真(1440 次运行)、我们发现 V (VSENSE) 的范围为 765.597mV 至 845.988mV。 V (VSENSE) 的标称值为 803.829mV。 也就是说、施加到 Vref 的实际容差不是对称的±5%:

我们研究了模型库文件、发现容差(对于 Vref、GMea 和 Gmps) 似乎)似乎应用为 1 /(1±tol%)。 以下计算可以证明其合理:

±±Vref 的容差可能不会大至 5%、因此 1/(1 μ m tol%) 和 1 *(1 μ m tol%) 可以表示大致相同的容差。 然而、模型中的 Gmea 和 Gmps 以与 Vref 类似的方式公差。 对于默认容差为 11.52%的 GMea、不匹配度较大:最小值将设置为 GMea*(1-10.33%)、最大值将设置为 GMea*(1+13.02%)。