This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:LP-XDS110ET Code Composer Studio 设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620832/xds110iso-evm-lp-xds110et-code-composer-studio-setup

器件型号: XDS110ISO-EVM
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110ETENERGYTRACE

您好、

我有一个 LP-XDS110ET EnergyTrace 测试板。
我已经尝试了 Code Composer Studio 中的所有设置、但它无法打开 EnergyTrace 窗口。
我想寻求有关如何使其正常工作的帮助。  

提前感谢您的帮助。

此致、

Szabolcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否详细介绍一下您使用的 TI 器件?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速答复。

    看来我找到了问题的原因。  必须安装 EnergyTrace 支持的器件包。 例如、我之前仅安装了 TM4C MCU 包、即使在独立模式下、EnergyTrace 也无法启动。 在安装 Wireless 软件包之后、它开始工作。 顺便说一下、独立模式需要支持的器件封装是没有意义的。

    因此它现在可以正常工作。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Szabolcs