请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ298xx
您好、
我需要锂离子电池保护电路、并且对 BQ298xx 系列芯片感兴趣。
遗憾的是、数据表上的所有可用器件型号都不能完全符合我的设计参数、如果可能、我想找到更合适的器件型号。 但是、数据表却要求提供可订购器件信息、最终我被引导到这里。
理想情况下、我希望使用具有以下参数的芯片:
| OVP | UVP | OCC | OCD | SCD | OT | CTR | UV_SHUT | 0V 充电 |
| 4.250V | 2.650V | 4mV | 6mV | 10mV | 85°C | 被启用 | 被启用 | 禁用 |
我可以灵活地处理延迟时间、但理想情况下、它应该是可用的最快时间、尤其是对于 UVP 而言。
为了添加更多上下文、我使用的电池参数如下:
| 天 | 最大电压 | 截止电压 | 额定充电电流 | 充电截止电流 | 最大连续放电 | 0V 充电 |
| 三星 30Q | 4.20V | 2.50V | 4A. | 150mA | 15A. | 不低于 1.0V |
| 天 | 最大电压 | 截止电压 | 最大充电电流 | 充电截止电流 | 最大连续放电 | 0V 充电 |
| 三星 35E | 4.20V | 2.65V | 主题 | 68mA | 8A | 不低于 1.0V |
请告诉我是否有人可以帮助我。
谢谢您、
Kaitlyn