This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如何使完全充电电压变为可变?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620146/bq25756-how-to-make-the-full-charge-voltage-variable

器件型号: BQ25756
主题中讨论的其他器件: PMP41115

您好、

我们正在使用 PMP41115 基准设计开发电池充电器。 设计本身运行良好、但对于我们的下一个版本、我们希望具有可调节的满充电电压电平。 该功能将使用户能够为其电池包正确设置完全充电电压。 例如、如果他有 10 芯串联电池包、他会将完全充电电压设置为 42.0V、如果选择为 13 芯电池包充电、则他会将完全充电电压设置为 58.8V  

我们如何实现这一点? BQ25756 具有完全可配置的电流电平、但完全充电电压似乎只有硬件可配置。

我们非常感谢您的所有建议。

此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samo、

    我建议使用某种开关来更改充电电压。 这可以在反馈网络底部的不同电阻之间切换、以调节全充电电压。

    我听说过使用数字电位器或 DAC 来调节反馈、但充满电电压的精度更难控制。 BQ25756 将仅将 FB 引脚调节至 1.536V(或任意 VFB_REG 设置)、并且添加其他元件具有太多的移动变量。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的建议。  

    我们本来打算使用外部 MCU 及其 DAC 来设置基准、但如果您认为基准不准确、我们可能需要做其他事情。 我们正在寻找一个不需要用户硬件接口(交换机)的选项、因为我们希望可以通过移动应用进行设置。

    您是否认为使用 DAC 的选择精度有多高?

    谢谢、

    Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    您可以使用 MCU 上由 GPIO 控制的开关来使其保持基于软件。 用户可以从多少个电池节数中进行选择?

    我记得客户使用 DAC 时、在 50V 电池电压下出现高达 2V 的误差。 我想他们可能能够通过根据计算结果调整 DAC 值来解决这个问题。 我担心各局的调整会不一致。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 GPIO 的开关绝对是一种选择、目前似乎是最简单的选择。 这将使用户能够在电池的串联数量(例如 10 到 16 节)之间进行选择。 但是、我们希望用户能够将完全充电电压精度设置为 0.1V、因为某些用户决定仅将电池包充电至 80%以保持电池寿命。

    无论如何,感谢您的这次讨论,我们将考虑更多,并决定似乎最实用的解决方案.

    此致、

    Samo