This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:高效产品

Guru**** 2892770 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620281/tps552872-high-efficiency-product

部件号: TPS552872

您好、

我正在寻找具有以下条件的高效产品。 我找到了 TPS552872、如果您能告诉我更多推荐产品、我将不胜感激。

但是、我有选择的条件。 由于这是一个输出音频并接收无线电波的应用、因此 1.5MHz 或更低的开关频率将影响接收到的无线电波。 因此、需要 2MHz 或更高的开关频率。 此外、如果负载电流为 50mA、选择 (max) 和 PFM 乘积以提高效率、则开关频率会影响无线电波。

如果有一个很好的方法来实现上述,请告诉我。

我不认为是这样、但当 50mA 时、是否有 FSW 为 2MHz 或更高的 PFM 产品?

Vin=3.6~15V、Vout=5.4V、Iout=VIN 50mA (max)、2.5MHz 或更大

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisie:

    我们可以使用 TPS552872 的 FPWM 模式。 开关频率随着负载变化而固定。  

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin-San:

    感谢您的支持。

    换句话说、理解 TPS552872 (FPWM) 更适合我的条件是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    是的、您是对的。

    谢谢、

    Colin