This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28824EVM-124:FB 引脚钳位在~0.5V(BM 退出阈值)

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617557/ucg28824evm-124-fb-pin-clamped-at-0-5-v-bm-exit-threshold

器件型号: UCG28824EVM-124
主题中讨论的其他器件: ATL431

EVM-124 已停止正常工作。 在突发模式下、它仅在轻负载时进行调节。 在较重负载下、一旦达到 BM 退出阈值~0.5V、FB 引脚就会被钳制在该电平、不会再升高任何值、并且 Vout 会随着 Iout 的进一步增加而下降。 此电路经过修改、可使用板载 ATL431 将 Vout 调节至 20V  

它最初工作正常。 GaN IC 是否会在内部损坏? 还有什么可能导致 FB 引脚被钳制在 BM 退出阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard:

    请探测 CDX 引脚并检查发生的故障类型。  当器件在触发一个或多个保护功能后进入故障模式时、会在 CDX 引脚上发送错误代码。 错误代码用于指示已触发保护功能、以便在电源设计过程中快速调试。 有关故障类型的更多详细信息、请参阅部分  7.4.10.7 保护的错误代码 而设计。

    ALO、在重新上电之前、借助 DMM 检查输入电容、输出电容和 Vcc 引脚短路。

    它最初工作正常。 GaN IC 是否会在内部损坏? [/报价]

    在低电压和高电压引脚发生短路的情况下、IC 可能会出现不良情况。 请查找 IC 的电流消耗(如果 IC 变得不良,您将观察到更高的电流)。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有信号从 CDX 引脚发出。 它似乎不会跳闸任何故障。
    输入、输出或 Vcc 电容器没有短路。 VCC 调节至正确的电平~5.5-6 V
    EVM 的空载输入电流未增加。
    开关波形看起来正常且正确、除了 FB 引脚上的低钳位电平之外、IC 似乎行为正确。
    即使我从光耦到 FB 引脚移除电阻器以进行开环运行、FB 引脚在启动时仍会钳位在 0.5V、但它永远不会达到 ~3V 的最大电平
    FB 引脚是否特别敏感?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard:  

    感谢您的输入、您能否测量 FB 引脚上的电压以保持其处于开路反馈状态、从而使用万用表检查其最大电压?

    您能否在单个显示屏中提供 Vfb 和 Vout 波形?

    FB 引脚是否特别敏感?

    但探测不会影响此引脚的电压。

    您可以在中查看此 EVM 的用户指南、了解负载上的 FB 引脚电压转换  3.3.3.10 开关频率与负载间的关系 (第 22 页)  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard:  

    请问您的问题是否得到解决? 如果是、我们可以关闭该主题吗?

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述:

    即使我从光耦到 FB 引脚移除电阻器以进行开环运行、FB 引脚在启动时仍会钳位在 0.5V、但它永远不会达到 ~3V 的最大电平。

    这是使用示波器测量的、遗憾的是波形不可用。

    仅当负载接近零时 OVP 才会跳闸、但在其他负载下、FB 上的低钳位电平会导致 Vout 电平不足以触发 OVP。

    我认为 GaN IC 必须在内部受损。 因此、除了更换 GaN IC 外、问题可能无法解决、因此这个问题可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard:  

    [报价 userid=“685116" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617557/ucg28824evm-124-fb-pin-clamped-at-0-5-v-bm-exit-threshold/6246982 ]我认为 GaN IC 必须在内部损坏。 因此、除了更换 GaN IC 外、问题可能无法解决、因此这个主题可以关闭。

    尽管如此、我仍不理解器件会出现故障的原因、但请更换、重新测试并在可能的情况下提供波形。

    因为我没有足够的输入(需要的波形)来支持该查询。 因此、关闭该主题。  

    您可以打开相同的 e2e、以防进一步需要任何支持。

    谢谢

    此致

    Anita