Other Parts Discussed in Thread: TPS61388-Q1, LM5122, TPS61288, TPS55288, LM5123-Q1
器件型号: TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS55288、TPS61388-Q1、 LM5123-Q1、LM5122
升压电路的要求:
VinMin = 6.5V(电池输入)
VinMax = 12.0V(适配器输入)
VOUT = 12.0V
IOUT = 5.0A
案例 1:如果连接了电池、我们需要 IC 来升高电压。
CASE2:如果使用适配器、我们需要 IC 来将输入电压旁路到输出端。 可以改变占空比。 当 Vin=12V 时、理论上占空比将变为零。 我想了解最小占空比值是否存在任何限制。 占空比是否可以变为 0 且 IC 仍然可以正常运行、或者是否需要保持最小占空比? WEBENCH 设计生成了符合相同要求的设计。WBDesign11.pdf。 在将设计实施到我们的产品之前、我想仔细检查一下。 请支持我们作出这一澄清。