This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:关于 TPS92390EVM

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, LP8864EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619276/tps92390-regarding-the-tps92390evm

器件型号: TPS92390
主题中讨论的其他器件: LP8864EVM

您好的团队、

客户正在考虑采用 TPS92390、并希望使用 EVM 进行评估。
查看产品文件夹后、似乎没有专门用于 TPS92390 的 EVM、因此建议改用 LP8864EVM 进行评估。
是否可以使用 LP8864EVM 继续进行评估?
此致、
Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 LP8864EVM 来测试 TPS92390

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Young-san:

    感谢您的确认。
    我们将通知客户使用 LP8864EVM 继续进行评估。
    根据我们对数据表的审阅、输入/输出电压范围、每个通道的电流能力和调光方法似乎是相同的。
    主要差异是否仅限于 AEC‑Q100 认证和封装、或者我们是否应该了解任何其他差异?
    如有任何其他差异、请告知我们。
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS 器件是商用版本、不符合汽车 Q100 标准、您可以将 EVM 上的 IC 替换为想要使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Young-san:

    感谢您的支持。

    您提到过可以通过更换 LP8864EVM 上的器件来评估 TPS92390。
    但是、LP8864EVM 专为 HTSSOP 封装而设计、而 TPS92390 仅采用 QFN 封装。
    鉴于封装类型的这种差异、实际上是否可以替换器件并使用相同的 EVM、或者您是指应参考 LP8864 获得的评估结果和可用性?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    抱歉、我刚意识到 QFN 版本 EVM 尚未激活。 我会检查团队状态并在稍后告知您。 您可以先使用 SOP pkg EVM 进行验证。  

    您能帮助我在这里分享计划和您的申请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Young-san:

    感谢您的确认。 我有两个问题:

    • QFN 封装 EVM 预计何时发布?
    • 是否有任何发布采用 TPS92390 的 EVM 的计划?

    我们要求额定升压输出电压约为 60V、因此这不适用于此阶段的特定设计项目;我们只想评估可用性。 因此、目前没有具体的发展时间表。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    发布计划已延迟、因此可能需要意外的时间来发布。建议使用 SOP 软件包来验证此部件。

    关于 60V 输出、您可以在每个 OUTx 至 GND 上添加 1M Ω 电阻器。 只有 1 个风险是、如果 LED 短路可能会损坏 IC、客户可以评估此风险、因为在正常运行期间 OUTx 电压远低于 60V。