This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:固定输出 TPS715 上输出电压至高电平

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620607/tps715-output-voltage-to-high-on-fixed-output-tps715

器件型号: TPS715

我们设计中的 tps71533dckr 输出提供 3.5V 而非 3.3V 的电压。 这是使用 5V 输入完成的。

是否正常。 此器件的规格不清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    为了帮助您、您能否提供原理图和布局副本?

    输出电容器的器件型号是多少?

    您是否还能提供一个示波器波形、其中显示接近上电以及器件处于稳压状态时的输入和输出电压?

    此致、

    Daniel