This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052:基于 IEC 62368-1 的绝缘厚度规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619293/tpsi3052-specifications-for-insulation-thickness-based-on-iec-62368-1

器件型号: TPSI3052

您好、专家

我考虑将 TPSI3052 用作增强型绝缘。 由于应用要求、必须符合 IEC 62368-1、该标准的第 5.4.4 节规定了固体绝缘的要求。 此外、第 5.4.4.2 节规定、“穿过绝缘材料的最小距离应为 0.4mm。“

该产品是否满足固体绝缘要求?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunihiro 山、

    感谢您加入 E2E、并与我们的 E2E 团队联系!

    请查看我们数字隔离器团队的此技术白皮书。 根据该条、第 5.4.4.4 节规定、增强型元件没有最低绝缘穿透距离要求、前提是它们通过了第 5.4.7 条的类型测试和检查标准、该条基本上将三个样本按照热循环顺序进行采样。 热循环之后、对一个样片进行第 5.4.9.1 条规定的介电强度测试、但测试电压应乘以 1.6。 换句话说、在已经很高的瞬态电压(例如 4kVPEAK、6kVPEAK 或 8kVPEAK)上增加了 60%的裕度。 另外两个样本在进行额外的湿度调节测试后、以 60%的裕度进行相同的高压测试。“

    本文还提供了一个半导体元件示例、其中包含材料组、污染等级、海拔高度和交流电源电压、并以 IEC 62368-1 中的表 12 为基准。 请遵循此说明并将其应用于 TPSI3052 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这是否意味着 TPSI3052 已通过  第 5.4.7 条的类型测试和检验标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kunihiro 山、

    感谢您的答复。

    实际上、我们尚未针对 IEC 62368 测试器件。 但它符合 IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL 1577 标准、这些标准中应用了类似的电场强度测试。 您的申请是否能够接受这些标准之一?