Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052
器件型号: TPSI3052
您好、专家
我考虑将 TPSI3052 用作增强型绝缘。 由于应用要求、必须符合 IEC 62368-1、该标准的第 5.4.4 节规定了固体绝缘的要求。 此外、第 5.4.4.2 节规定、“穿过绝缘材料的最小距离应为 0.4mm。“
该产品是否满足固体绝缘要求?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Kunihiro 山、
感谢您加入 E2E、并与我们的 E2E 团队联系!
请查看我们数字隔离器团队的此技术白皮书。 根据该条、第 5.4.4.4 节规定、增强型元件没有最低绝缘穿透距离要求、前提是它们通过了第 5.4.7 条的类型测试和检查标准、该条基本上将三个样本按照热循环顺序进行采样。 热循环之后、对一个样片进行第 5.4.9.1 条规定的介电强度测试、但测试电压应乘以 1.6。 换句话说、在已经很高的瞬态电压(例如 4kVPEAK、6kVPEAK 或 8kVPEAK)上增加了 60%的裕度。 另外两个样本在进行额外的湿度调节测试后、以 60%的裕度进行相同的高压测试。“
本文还提供了一个半导体元件示例、其中包含材料组、污染等级、海拔高度和交流电源电压、并以 IEC 62368-1 中的表 12 为基准。 请遵循此说明并将其应用于 TPSI3052 应用。