This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:24Vin 隔离式直流/直流建议(UCC15241 或 SN6505?)

Guru**** 2813595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622871/ucc15241-q1-24vin-isolated-dcdc-suggestion-ucc15241-or-sn6505

器件型号: UCC15241-Q1

尊敬的先生:  

客户有以下隔离式电源需求。  

我看到我们的 UCC15241 只有 2.5W、无法降至 5V 和 3.3V。

您是否有其他解决方案? 还是有任何建议?

SN6505 可以满足以下要求吗? 非常感谢!

  1. 24V VIN:24V OUT 5W
  2. 24V 输入电压:5V 输出 2w  
  3. 24V 输入电压:3.3V 输出 2w  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已通过电子邮件联系您以回答您的问题。

    此致、

    Carter