This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:TPS92630 开路恢复时间和恢复机制

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623579/tps92630-q1-tps92630-open-circuit-recovery-time-and-recovery-mechanism

器件型号: TPS92630-Q1

各位专家、 在测试 TPS92630 时、我注意到芯片 FAULT 引脚上的电压在开路恢复操作期间 LED 电流到达之前恢复。 这似乎很奇怪,好像芯片可以预测我的恢复操作。 (C3:芯片通道电压;C4:PWM 注入;C2:FAULT 引脚电压;C1:通道输出电流) 我想知道芯片如何检测开路恢复;我在数据表中找不到此信息。 谢谢你。 PWM 波形 200Hz、占空比:48%

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您提供波形。 您在哪个时候给出了开路故障条件并将其消除? delta_t 测量值代表什么? 您是否说故障引脚在故障条件消除之前释放?

    我预计 Vfault 恢复高电平和输出电流上升之间会有一个较短的抗尖峰脉冲周期。

    请澄清并提供任何其他信息。

    谢谢您、
    以赛亚书