This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:需要新的电池表征以将其's ChemID 添加到 BQstudio

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623672/bq35100-bq35100-need-a-new-cell-characterization-to-add-it-s-chemid-to-bqstudio

器件型号: BQ35100
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我获得了初级 LiMn02 电池、并尝试在 SOH 模式下将其与 bq35100 一起使用、如手册所述。 遗憾的是、即使在更新 ChemID 表后、我也无法在 bqStudio 中找到良好的 ChemID。 我得到了几个不同 SOH 水平的电池,我用它们来评估兼容的 ChemID witout 成功。

我在 e2e 论坛上读到过几篇帖子、称可以通过向 TI 发送细胞来请求细胞细菌化、但无法找到具体方法。

请您能给我详细介绍一下这个过程吗? 以及如何继续?

提前感谢您的帮助。

此致、

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵公司似乎有当地的 TI 代表 — 请联系当地的 TI 销售办事处、让他们联系 TI BGP、获取有关如何申请定制 ChemID 的说明。