This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546EVM-702:BQ27546-G1 电量监测计的 BQSTUDIO 读数缺失

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623115/bq27546evm-702-bq27546-g1-fuel-gauge-missing-readings-in-bqstudio

器件型号: BQ27546EVM-702
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

我使用 Battery Studio Manager 并将 TI EV2400 通过 HDQ 线连接到 BQ27546-G1EVM。

 

在运行记录电压电流和 SOC 的数据图时、我们会看到读数降至 0、并在超时错误窗口的角落获得消息。 并非所有读数都会同时变为零、有时是 1、2 或 3。

 

我们已将同一评估板连接到 Nordic 开发板、并已正确绘制图形。 主要区别在于我们将它正在读取的寄存器数量减少到仅为我们需要的 3 个。 之前、我们遇到过与 TI 软件相同的问题。

 

我使用了一个在 I2C 上运行的电量监测计、该电量监测计中的数据没有漏掉的读数

 

这些设置是加载时的默认设置。 我应该做些别的吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试增加数据轮询间隔 — bqStudio 的图形处理功能并非特定于此电量计、如果您过于频繁地绘制过多结果、可能会使 bq27546 的 HDQ 接口的吞吐量过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

     

    我们尝试了每 5 秒读取一次图形的值、但它仍然在丢弃数据。

     

    我们还尝试了观察功能在 5 秒内读取 3 个值、并继续丢弃数据。

     以 1 个值在 2 秒内运行监视功能似乎更加稳健、但最终仍然会丢弃数据

     

    当数据丢失时、GUI 下角显示的消息为:

    “与器件通信超时或意外响应“

    我们已关闭侧面的自动刷新条、并在所有数据采集期间关闭了寄存器中的扫描功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是 bqStudio + HDQ 中的一个错误(对于仪器仪表等相当高的数据传输来说并不“大“)。