This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:与化学 ID 建模相关的问题

Guru**** 2810865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623361/bq27542evm-issues-related-to-chemical-id-modeling

器件型号: BQ27542EVM

1.在化学 ID 建模中,是否可以使用电池组代替电池测试,并上传和匹配功率计记录电压、电流、温度和时间数据?

2.对于使用充放电电流的化学 ID 建模,是否可以在整个设备的实际工作电流条件下进行建模?

3.是否为化学 ID 建模提供当前的**强制性**? 我注意到不同文档之间存在不一致之处。

4、文档 ZHCAAF7 和 SLUUBD0 有些不一致,如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan