This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 - ADC 18 位输入范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621944/bq41z90-bq41z90---adc-18-bit-input-range

器件型号: BQ41Z90

您好:  

在 BQ41Z90 数据表中、我发现 SRP、SRN 输入范围为–0.25V 至 0.5V。 但是、未指定 ADC 18 位的输入范围。  

ADC 电压范围也是–0.25V 至 0.5V?

 

提前感谢!


Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、  

    这不是当前数据表中指定的。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonny、

    此信息是在其他地方提供还是将来会出现在数据表中? 我认为、正确设置电流检测电阻需要提供这一重要信息。

    提前感谢、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、  

    我同意、我已将其提交给团队、将来应将其添加到文档中。 应该有一个部分介绍 ADC 精度、与我们针对其他电量监测计的精度类似。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonny!