This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A33 评估板

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622987/tps7a33-evaluation-board-for-tps7a33

器件型号: TPS7A33

您好、

我在设计中使用了负稳压器 TPS77A3 (TPS7A3301RGWT)。 我一直在搜索相同的 EVM 板。

我只获得了一份 TPS77A3 EVM 用户指南 (TPS7A3301EVM-061)。 这是 2011 年的旧 uesr 指南。 但是、我在任何地方都找不到可供购买的产品。 EVM 板是否已过时且不再存在?

此外、如果 EVM 已停产、芯片是否也会在不远的将来过时?

 

此致、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    TPS7A3301EVM-061 仅支持不再投入生产的 KC (TO-220 7) 封装。 TPS7A3301RGW 处于激活状态并可供购买。  

    TPS7A3301RGW 使用与 TPS7A4700/TPS7A4701 相同的封装和引脚排列。 我建议使用 TPS7A4701EVM-094 、但 现在将 EVM 上的 TPS7A4701 替换为 TPS7A3301 作为理想选项。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。