This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:是否可以支持外部驱动器?

Guru**** 2846180 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622518/drv7308-can-support-external-driver

器件型号: DRV7308

尊敬的团队:

 

根据该规范、DRV7308 的 6 通道 PWM 控制信号可以接受 15V 电平输入控制。

请帮助确认是否也可以通过前置驱动器使用驱动器 IC 的 PWM 输出单独控制 DRV7308?

这是一个冗余设计问题、请帮助检查、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    只要 INxx 的输入电压不超过 20V、就应该没有问题。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    谢谢! 您是说我可以跳过 DRV7308 内的驱动器并使用外部驱动器吗? 电压输入<20V 的集成电路即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    否、无法使用外部驱动器绕过内部驱动器。 INxx 引脚用于向内部前置驱动器发出适当的命令以导通或关断 FET。

    此致、

    Anthony Lodi