Other Parts Discussed in Thread: DRV7308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV7308
尊敬的团队:
根据该规范、DRV7308 的 6 通道 PWM 控制信号可以接受 15V 电平输入控制。
请帮助确认是否也可以通过前置驱动器使用驱动器 IC 的 PWM 输出单独控制 DRV7308?
这是一个冗余设计问题、请帮助检查、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.