This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14540:IEC61000-4-2 接触放电 — 8kV 后 EN 短接至 GND(预期有 ESD 等级?)

Guru**** 2813985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622006/lv14540-en-short-to-gnd-after-iec61000-4-2-contact-discharge--8kv-esd-rating-expectation

部件号: LV14540

您好、

我们使用 LV14540DDAR、并观察到在 IEC ESD 测试后出现故障。 请确认我们的理解是否正确、并提出对策建议。

ESD 测试/症状

  • 标准:IEC 61000-4-2

  • 方法:接触放电

  • 电平:–8 kV

  • 排放点:设备底盘/机架

  • 测试后:稳压器不打开、EN 引脚变为低欧姆短接至 GND(在断电时测量)。

EN 连接

  • EN 通过双二极管 HN2S02JE 连接到+12V/IGN 域。

  • 连接在 EN 引脚前面的肖特基势垒二极管变为开路并发生故障。DIODE (HN2S02JE) 也损坏: 引脚 3–4 在测试后变为开路。  

问题

  1. 数据表 ESD 等级为 HBM/CDM。 这不能保证 IEC 接触放电–8 kV(尤其是在没有外部保护的 EN 上)的生存率、这是正确的吗?

  2. 是否有任何建议的 EN 保护(例如,串联电阻器/RC、外部 ESD 二极管/TVS,布局技巧)?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.正确;我们没有指定 IEC 测试的生存期

    2.我认为,谨慎的做法是,与 EN 引脚并联一个 TVS(或齐纳二极管)和一个与引脚串联的电阻器。

    您需要设计用于根据 ABS 保护 EN 引脚的网络。 最大 上升时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    2. 我认为、谨慎的做法是、将 TVS(或齐纳二极管)与 EN 引脚并联、并将电阻与该引脚串联。

    要添加到 EN 的串联电阻的合适值是多少?

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    10k 至 100k 范围内的器件可能是合适的。

    谢谢