This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:选择输入电流 (ISET2)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622781/bq24040-choosing-input-current-iset2

器件型号: BQ24040

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我正在设计一个由 150mA 锂聚合物电池供电的系统。 我正在使用 BQ24040 来处理此电池的充电问题。 空闲时、我的系统负载只会消耗几毫安、但可能会在 500mA 平均值为~μ A 时以突发方式消耗大约 700mA 的电流。 由于是小型电池、我已将 ISET 电阻设置为 5.1k 以获得 105mA 快速充电电流。 但是、我对要将 ISET2 设置为什么感到困惑。 我知道可以更改 ISET2 以将输入电流限制为 100mA、ISET 或 500mA。 但是、在连接 USB 充电器后、如果可能、我希望它为 500mA 供电、以便我的系统始终有足够的功率。 不过、将 ISET2 设置为 500mA 是否会覆盖 ISET 电阻值? 我希望电池始终以 Iset 指示的方式充电(在我的情况下为 105mA)。 在这种情况下、“输入电流“是什么意思? 理想情况下、如果我设置 ISET2 以将输入电流限制为 500mA、我希望其中的 105mA 为电池充电(由 ISET 设置)、并在必要时将其余电流流向系统。 这是 ISET2 的工作原理吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo

    通过将 ISET2 设置为 500mA 是否会覆盖 ISET 电阻值?

    如果 ISET2 设置为 500mA(高)、这会将输入电流和充电电流限制为 500mA。 如果 ISET 为 102mA、则不会限制充电电流。   

    我希望我的电池始终按照 Iset 告诉它的方式充电(在我的情况下为 105mA)。 在这种情况下、“输入电流“是什么意思? [/报价]

    输入电流限制为低于 105mA 的 ISET 值的 500mA、不会限制充电电流。

    理想情况下、如果我设置 ISET2 以将输入电流限制为 500mA、我希望其中的 105mA 为电池充电(由 ISET 设置)、并在必要时将其余电流流向系统。 这是 ISET2 的工作原理吗?

    105mA 将熄灭并放电。  但 BQ24040 仅提供 105mA。

    [/quote]