Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28600
您好:
我将使用 UCC28600 控制器设计 30W 反激式转换器。 我使用 TI 提供的 Excel 表 SLVC104 计算电路参数。
根据数据表、UCC28600 实现了逐周期功率限制、该限制由连接到比较器的 1.2V 完成。

通过查看该电路、电流检测 VRC + Vrpl + Vcs 的总电压始终限制为 1.2V。
关于这一点、我注意到 SLVC104 Excel 工作表中使用的计算存在一些不匹配。 Excel 工作表中用于计算 VCS 的公式是 VCS=ipeak * RCs+Vrpl、它不包括 400mV VCS (OS)。 如果未添加 VCS (OS)、则 VCS 低于 1.2V、因此该计算假定控制器在 QR 模式下运行。

我是否正确理解了这一点? 或者是否有任何替代的计算方法?
如果我对此的理解不正确、请告诉我。 非常感谢您的帮助。
谢谢你。
Ramadhan