器件型号: TPS546D24A
我正在使用上述 IC 设计电路板。 遗憾的是、我看到很多振铃。
当前、我尝试解决此问题的尝试是添加更多电容 (560uF、10uFx2、1uF x2)、并将 Boot 引脚上的 rbst(我的原理图中的 R20)从 0 更改为 5 Ω。
额外的电容有所帮助、但我仍然看到一些相当显著的振铃。
我提供了所有 4 个层的原理图、布局(即使我共享它们,我也看到了一些可以调整的内容)以及一些示波器图像。 




请提供有关我可以采取哪些措施来解决此问题的建议。 理想情况下、我可以在进行下一个布局之前对当前布局进行测试和验证。
- 在开关两端添加 RC 缓冲器以符合 VOUT 标准? 如果是、值是多少?
- 更改 VOSNS/GOSNS 缓冲器值?
- 确认 AGND 按原样显示。
- 布局更改? (你可以看到我试图不让 R 和 C 在我的底层,以保持它“干净“-但如果我必须把 C 在底部,我会这样做。
提前感谢