This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:TPSM5D1806RDBR 产品等级

Guru**** 2811915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614253/tpsm5d1806-tpsm5d1806rdbr-product-grade

器件型号: TPSM5D1806

尊敬的 TI 团队:

我们当前正在使用该器件 TPSM5D1806RDBR  并希望请求您的支持以确认 产品等级和合规详细信息

具体而言、我们建议您申请 正式确认文件 一名电子工程师、其中包含 规格 (例如,军事/工业/商业)、用于 TPSM5D1806RDBR
我们的一位客户要求提供这些信息、以供他们进行审查和记录

感谢您的支持。 我们期待您的答复。

此致、
Sanath P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查找资质认证信息  

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们的客户特别要求 元件等级 (例如,汽车/工业/军事/商业) TPSM5D1806RDBR 、在中引用 Texas Instruments 官方文档

    产品等级信息是 不可用 共享的 TI 链接中找到。
    请提供一个 Texas Instruments 提供的正式确认文件 其中清楚说明了 规格 TPSM5D1806RDBR 吗?

    客户提交时需要此文档。

    此致、
    Sanath P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM5D1806RDBR 被归类为 A 目录 等级产品(商业级)、工作范围为–40°C 至 125°C、完全符合 RoHS 标准、并确认符合 REACH 标准。 可通过 TI 的 QRP 系统获得官方质量和可靠性文档。

    点击“链接  质量、可靠性和封装数据下载| TI.com 并下载.pdf“  

    e2e.ti.com/.../TPSM5D1806RDBR.pdf