This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:TPS26750 和 BQ25756

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623341/tps26750-tps26750-and-bq25756

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

对于在 APP 模式下运行的 TPS26750 和 BQ25756、它们如何在温度过高时主动降低输出功率和输入功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS26750 不会监控热性能、但 如果超过热限值、则会失败。  对于 BQ25756、请参阅 BQ25756 的“TS"引“引脚、并向支持此器件的特定团队询问相关问题。  

    通常、您需要一个微控制器来确定温度何时过高、然后配置 TPS26750 以发送新的电源数据对象(低功耗对象)供受电方进行选择。  对于受电方、您只需将电流限制在请求的金额以下、即可保留现有合约。

    此致、

    Chris