This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600 设计表中电流检测电压计算的失配 (SLVC104)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616070/ucc28600-mismatch-in-current-sense-voltage-calculation-in-ucc28600-design-sheet-slvc104

器件型号: UCC28600

您好:

我将使用 UCC28600 控制器设计 30W 反激式转换器。 我使用 TI 提供的 Excel 表 SLVC104 计算电路参数。

根据数据表、UCC28600 实现了逐周期功率限制、该限制由连接到比较器的 1.2V 完成。

image.png

通过查看该电路、电流检测 VRC + Vrpl + Vcs 的总电压始终限制为 1.2V。  

关于这一点、我注意到 SLVC104 Excel 工作表中使用的计算存在一些不匹配。 Excel 工作表中用于计算 VCS 的公式是 VCS=ipeak * RCs+Vrpl、它不包括 400mV VCS (OS)。 如果未添加 VCS (OS)、则 VCS 低于 1.2V、因此该计算假定控制器在 QR 模式下运行。

image.png

 

我是否正确理解了这一点? 或者是否有任何替代的计算方法?

如果我对此的理解不正确、请告诉我。 非常感谢您的帮助。

谢谢你。

Ramadhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramadhan:

    正如我从数据表中了解的那样、UCC28600 实现了逐周期功率限制、该限制是通过连接到比较器的 1.2V 来完成的。

    正确的是、要检查功率限制、 会将 CS 引脚电压加上内部 CS 失调电压与 PWM 比较器中的恒定 1.2V 基准进行比较。

    [quote userid=“684087" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616070/ucc28600-mismatch-in-current-sense-voltage-calculation-in-ucc28600-design-sheet-slvc104 通过查看该电路、电流检测 Vrcs + Vrpl + Vcs 的总电压始终限制为 1.2V。

    此处进行校正、CS 引脚上的电压等于 RPL 上的电压加上检测电阻 (Vcs = Vrpl +Vrcs) 上的电压、0.4V 的 VCS (OS) 设置为裕度、以便决定检查功率限制。  

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    感谢您的回答。 我现在明白了。