This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288 作为 2 节锂离子充电器和 GaN FET 兼容性

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25790, BQ25798, BQ25756, BQ25773, TPS55288, BQ24179, BQ25731, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622661/tps55288-tps55288-as-2-cell-li-ion-charger-and-gan-fet-compatibility

器件型号: TPS55288
主题中讨论的其他器件: BQ24179BQ25731、BQ25713、 BQ25708、BQ25790、 BQ25792、BQ25798 、BQ25770 、BQ25773、BQ25756、 BQ25692

您好:

我正在考虑 TPS55288 充电器 2 系列 18650 PACK (2sNp、N=1、2、3)。
输入范围:4V 至 28V(36V 峰值)。
输出:6-8.4 V、CC 在 300–3500mA 中 范围(CC/CV 曲线)。

TPS55288 是否适合此用例、或者您是否推荐使用专用充电器 IC?

输出端将一直连接到电池;因此、我应该在转换器和电池之间放置一个理想二极管。

我还评估并丢弃了以下器件:

  • 对于输入电压限制:BQ24179、BQ25713、BQ25708、BQ25731、BQ25792、 BQ25798、BQ25790
  • 对于两相约束:BQ25770、BQ25773
  • 对于四个外部 FET:BQ25756

鉴于这些限制条件、器件会是什么样的 BQ25692 是更适合具有 4V 至 28V 输入的 2 节电池应用、还是 TPS55288 仍然是合理的选择?

我按照重要性排序的限制条件是:效率、尺寸和低 EMI 噪声。

最后、如果我选择 TPS55288、我可以使用吗 优势 相同的布局? 从绝对最大额定值来看、栅极驱动器引脚摆动至 5V  它们原则上应该与许多 GaN 器件兼容、但数据表中并未明确说明这一点。 您能否确认是否支持 GaN FET?是否需要考虑任何限制?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nevio、

    感谢您联系我们。 对于 18650 电池包、TPS55288 是通用降压/升压转换器、没有针对锂离子电池优化的充电策略。 我认为对于此应用来说、这不是一个不错的选择。

    我建议您提出有关 BQ25692 的问题并联系 BQ 专家。 谢谢。

    此致、

    木林