This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762-Q1:OPN 定义

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622473/tps3762-q1-opn-define

器件型号: TPS3762-Q1

您好、  

似乎我们在 TI.com 上没有窗口监控器件的样片、例如、我需要一个 12V 的窗口、在 W8-WF 范围内、带 CTR、CTS、两者都启用。

另一个问题:当我运行 BIST 时,我是否会一直断言重置? 那么即使在 BIST 时 DSP 也会被复位(这不是我想要的)、我们是否会在 BIST 下使变体复位未置为有效?

此致

Hely

 image.png


此致
Hely

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    我通过电子邮件获取此信息是为了了解更多商机详细信息。

    谢谢、
    Joshua