This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BZX884C5V6:更换 IC 建议(齐纳二极管)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BZX884C5V6, BZX84WC5V6, BZX84C5V6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622465/bzx884c5v6-replacement-ic-recommendation-zener-diode

部件号: BZX884C5V6
主题中讨论的其他部件: BZX84WC5V6BZX84C5V6

您好团队:

目前、我的客户正在为以下器件寻找替代 IC。

您能给我一个合适的建议吗?

BZX884C5V6 是否是一个不错的选择(来自交叉参考搜索)?

谢谢你。

 

规范

产品类型

限制

齐纳二极管、SOD-523

BZT52C5V6T

MCC、LRC、PANJIT、Nexperia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    这是我们目前产品系列中没有的采用 DYA 封装的 5.6V 齐纳二极管。  BZX884C5V6 是 DPY (DFN1006) 封装。 我们还提供 DBZ 封装的 BZX84C5V6。 最后、我们有 采用 DCK 封装的 BZX84WC5V6。

    此致、

    Bryan