This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池热插拔

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188, BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621760/bq24075-battery-hotswap

器件型号: BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25188BQ25190

TI 专家、您好。

我负责为 VR 眼镜开发硬件。
您能否推荐适用于以下操作场景的方框图和 TI 产品?

1.它使用可充电锂离子电池(约 2000mA h/3.7 V) 和)和辅助低容量锂离子电池(约 200mA h/3.7 V)。
2.辅助低容量锂离子电池为系统供电,以防止系统在更换可充电锂离子电池(热插拔电池更换)时断电。
3.更换可充电锂离子电池后,系统会通电并同时为辅助低容量锂离子电池充电。
4、可充电锂离子电池必须能够通过 USB-C 接口充电。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系并分享您的要求。

    下面提供了 AR 眼镜的方框图和参考设计: 增强现实眼镜设计资源

    您更喜欢线性充电器还是降压充电器? I2C 控制或独立(电阻可编程)? 您所需的充电电流是多少?

    我建议查看 BQ25188 和 BQ25190。 如果您有任何问题或其他要求、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec。

    感谢您的答复。
    我考虑使用容量约为 2000mA 且充电电流为 1A 的主锂聚合物电池。
    因此、降压充电器似乎是更好的选择。
    您是否还可以推荐热插拔解决方案、其中内部电池为系统供电、以便在更换主电池时不会关闭?
    (安装主电池时,主电池为系统供电;卸下主电池时,内部电池为系统供电。)

    此致、

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:

    感谢您的跟进。 我建议将线性充电器用于备用电池、将降压充电器用于主电池。 当充电电流为 1A 时、降压稳压器是更高效的选项。

    线性充电器:BQ25188 或任何 BQ2518x 器件

    降压充电器:BQ2562x

    对于热插拔、我建议使用 TPS212x 等电源多路复用器。 您可以将每个充电器的 SYS 输出引脚连接到电源多路复用器的电源输入、这样当主电池断开连接时、电源多路复用器将切换到使用备用电池为系统供电。

    此致、

    Alec