This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:我是否需要平衡 4 节串联电池组?

Guru**** 2814385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ76905, BQ76922, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622205/bq25672-do-i-need-to-balance-my-4s-battery-pack

器件型号: BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ76905BQ76922BQ77915

我希望将 BQ25672 充电器用于 18650 的 4 节串联电池组、在靠近充电器板的 PCB 上组装在一起。  

我的一个团队提出了电池平衡这一主题、以及他们在 EV 中的工作经验、我想知道在 18650 人并排放置的 4S 电池组是否需要这种复杂性。  如果其中一个电池出现故障、故障模式是什么? BQ25672 的充电器调节曲线是否会嗅出不良电池、而只会无法为剩余的“良好“电池充电? 我是否必须考虑为此简单设置添加平衡 IC?

另外、对于热监测、我可以将热敏电阻连接到四个电池中的一个、但不确定其效果、因为其他三个电池不会被监测。 有人对此有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    BQ25672 是仅降压充电器、因此其输入电压必须>4*4.2V=16.8V。  该充电器不用于为裸电池充电、因此 我强烈建议使用电池组保护器来监控极端过压/欠压和过放电电流。  一些保护器具有被动电池平衡功能。  充电器 TS 引脚仅配置为监控一个热敏电阻。  一些客户并联了多个热敏电阻(每个电芯上一个)并连接到 TS 引脚。  将报告电池的平均温度。   

    我将此转至监控器和保护器团队、以获得有关保护器/平衡器的建议。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢 Jeff。 数据表中的演示电路显示了从 1 节到 4 节串联的裸电池。 我是否错过了部件说明中的某些内容、或者这种传统的电池充电器知识? 您可以就该主题提供白皮书吗?

    我在附近有一个 MCU、因此我想知道是否有过压/欠压和电流超量是我需要保护的、我可以自己保护。 一个分流器、用于监测过度放电并在超过阈值时禁用 BQ25672 充电、对于输入电压、这不会是问题、因为我使用的稳压器固定输出为 18.8V(以保持在充电器限制范围内)。

    并联热敏电阻的优点... 听起来像一个有趣的线束,有人建立Slight smile

    谢谢、

    Brad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brad、

    我不知道这个应用是用于什么应用才知道它是必需的、但一般来说、使用 1 节以上的电池可能需要电芯平衡、从而延长电池运行时间并改善电池运行状况。 如果您希望在系统中使用电池平衡功能、我建议您观看显示器轨道下的电池平衡视频、以便更好地了解电池平衡功能及其提供的 功能:www.ti.com/.../battery-management-system-technical-training-2020.html。

    然后、如果您决定确实需要电芯平衡、我们可能会为 4S 系统推荐多款器件。

    我们有一个保护器、可自行实现高达 5 节电池 (BQ77915) 的电芯均衡。  

    我们还提供 BQ76922 (3-5S) 和 BQ76905 (2-5S) 等监测器。 BQ76922 提供自主电芯均衡(无需 MCU)和主机控制型电芯均衡、而 BQ76905 仅具有主机控制型电芯均衡。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis! 关于“是否需要“、不包含该内容是否存在任何安全问题? 如果一个电芯发生故障、它是否会级联并可能过度充电/充电不足? 或者、如果我们实施了某种电子保险丝或断路器、是否会降低充电效率?

    我来看看您建议的其他选项。 我之所以被 BQ25672 吸引、是因为它处理了 1-4 芯 片、具有内置的电荷曲线(因此我不必实施或测试它)、并且尺寸很小(我有一些空间限制需要处理)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除了使用 BQ76922 可以获得命令/控制/遥测之外、我对 BQ76922 相对于 BQ77915 的竞争优势很好奇。 您选择它的另一个原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我的最后一个问题(对问题的愤怒道歉...)。 除 BQ25672 外、在电池包上连接 BQ77915 或 BQ76922 是否存在任何问题? 我很好奇 BQ25672 中的充电曲线将如何感知电芯平衡多路复用器 活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    使用 BQ25672 为 BQ769xx 为电池包充电时、应该不会出现问题。  保护器/平衡器管理从充电器流入电芯或均衡电阻器的充电电流。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brad、

    我想您已经回答了自己的问题。 BQ76922 是监控器、而 BQ77915 是保护器。

    监测器可以监测电池电压和电流、让 MCU 读取这些数据以用于自身的计算(SoC 等)、或者进一步控制它们如何管理保护功能、甚至在某些情况下(通过 ALERT 引脚)让 AFE 向 MCU 发出警报。 BQ76922 还允许用户通过 MCU 配置保护阈值、还允许用户对所需的配置进行 OTP 设置。  

    用户无法配置 BQ77915。 中已经列出的不同版本以外的其他版本  第 6 节“器件比较表“  在数据表中、您需要 TI 提供一个重要的商业案例来 OTP BQ77915 所需配置。  

    此致、
    Alexis