This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808 最大延迟

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622722/tps3808-tps3808-max-delay

器件型号: TPS3808

您好:

 

如果 Ct 上的固定理想电容值为 470nF、则我希望整个温度、器件间和老化角范围内复位延迟的标称值比最大增加百分比 VDD 为 3.3V、温度范围为 55°C 至–40°C。

同样、如果您可以将其作为最大增加百分比提供给我、并尝试将电容变化产生的任何影响解耦出来、这是一种想法。  

 

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TPS3808 在不同温度下的最大时序容差为+/–40%。

    Jesse