This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:如果设计过度、则需要提供建议来降低成本

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622360/lmr38025-q1-need-suggestions-to-reduce-the-cost-if-it-is-over-designed

器件型号: LMR38025-Q1

您好,团队我有降压设计的原理图,如果有任何区域我们移除或 减少元件以优化成本,请告诉我

 

2026-03-04_12h26_44.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您使用的是 IC 的 5V 固定输出型号

    1) 如果需要、您可以减少输出电容器。 从环路稳定性的角度来看、大约 15-20uF 的有效(降额)电容就足够了。

    2) 与 VIN 处的电容器相同。 绝对必要的电容器是 C207(用于抑制滤波器)、输入引脚上的电容至少为 4.7uF + 100nF。 对于纹波要求/滤波、您可能需要更多器件、因此您可以相应地选择是否保留。

    3) 另外、2.2MHz 的建议 RT 值(最大开关频率) 为 11.5k Ω、而不是 11k。 可能仍然可以、但最好将其置于建议的范围内。

    此致、

    Niranjan