This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC35131-Q1:电源模块作为电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC35131-Q1, UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621902/ucc35131-q1-power-module-as-power-supply

器件型号: UCC35131-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC33420

您好:  

我们是否可以使用  UCC35131-Q1 电源模块(可订购器件 PUCC35131DQDHARQ1) 作为电源、通过 5V LDO 为负载供电?  

来自电源的持续负载电流为 25mA。

策略是将 12V 输入到 15V 输入到 UCC35131-Q1、将 12V 输出到 5V LDO。 LDO 将为 25mA 的负载供电。 使用此直流/直流模块作为 LDO 电源是否合适?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、 UCC35131-Q1 可用于为 LDO 供电。 如果效率至关重要、您可以使用直流/直流转换器实现 5V 降压、并使用 UCC33420 实现 5V 隔离式输出。

    谢谢。