This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:VCCP 是否可以由外部偏置(系统辅助轨)而不是变压器辅助绕组供电?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1622009/ucc25661-can-vccp-be-powered-from-an-external-bias-system-auxiliary-rail-instead-of-transformer-auxiliary-winding

器件型号: UCC25661

您好、

我们考虑将 UCC25661 用作 LLC 控制器。

从数据表中可以看出、VCCP 电源通常来自变压器辅助绕组(通过二极管)。
然而、在我们的系统中、我们已经有正常的偏置/子电源轨可用(例如,来自系统电源树的辅助电源)、我们想通过该外部偏置轨而不是变压器辅助绕组为 VCCP 供电。

您能否确认以下理解是否正确?

问:可以通过外部辅助电源(系统辅助轨)为 VCCP 供电、并不强制使用变压器辅助绕组。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您对 UCC25661x 控制器的关注。

    如果您不使用变压器辅助 绕组、OVP/OTP 特性会松动、除此之外、不使用变压器辅助绕组也没有其他缺点。 如果您不选择 OVP 功能、可使用外部 VCC。

    此致、

    亚米尼。