This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:RESET 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621839/tlc77-abs-max-ratings-of-reset-pin

部件号: TLC77

您好的团队、

 

您能说明器件 RESET 引脚的绝对最大额定值吗?

客户希望将 TLC7701 REST 引脚连接到 LT3099 EN 引脚。 LT3099 是负电压 LDO。 他们发现、当向 LT3099 输入引脚施加负电压时、LT3099 的 EN 引脚会变为–0.5V。 因此、他们希望更改 RESET 引脚的绝对最大额定值。

 

此致、

高桥则幸

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki-San:

    该器件是推挽式器件、因此绝对最大值将为 VDD 绝对最大值 至于绝对最小值、由于这涉及负电压、数据表中未提供该值、由于这是一个非常旧的器件、我们可能无法使用该值、但对于我们的大多数监控器、绝对最小值为-.3V。

    Jesse