This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:TPS16530 的内部电路功耗

Guru**** 2815205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620723/tps1653-internal-circuit-power-consumption-for-tps16530

器件型号: TPS1653

内部电路功耗(RON * I 除外)可通过“VIN 电压* IQ“计算?
这意味着当 VIN 电压非常高时、功耗变得非常高。
我对此表示怀疑。
VIN 电压可为 4.5V 至 58V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、是这样。 IQ 也与 VIN 相关。 您可以在图 6-2 中找到。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amrit

    感谢您的答复。

    我误按了“解决“按钮。

    我问的是 IQ (ON) 案例。

    在本例中、VIN 为 28V。 25 度时、IQ (ON) 的典型值为~Ω 1.39mA。

    功耗为 28V*38.9mW 1.39mA。

    是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的 Hiroyasu-San。

    是否有任何问题?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    感谢您的答复。

    IQ (ON) 为 1.39mA。 也不会高。 但在 28V 偏置下使用它。
    因此、功耗(RON * i 除外)变为 38.9mW。
    这对于我们的产品来说并不可以忽略不计。
    因此、如果您了解比 TPS16530 更低的替代方案、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    工作电流值是多少?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设备数量(行数):15

    工作电压:28v

    工作电流:0.5-3A

    工作电流会影响 IQ (ON) 功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉。 我可能对工作电流有所误解。

    越小越好、例如 0.5mA。