This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:选择 TPS2372-4RGWR 电解电容器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620708/tps2372-selection-of-tps2372-4rgwr-electrolytic-capacitor

器件型号: TPS2372

TI 团队大家好、

我在应用中使用 TPS2372-4RGWR PD 控制器来满足 50 瓦要求。 但我想了解选择在 VDD 和 PD 控制器次级侧之间连接的电解电容器的标准是什么?

它与什么有关?

  1. 浪涌电流限制
  2. 最小值和最大值
  3. 纹波电流限制

我计划使用 47 μ F 电容器来满足 50 瓦的要求。 这很好吗?

所选零件号 为 UHE2A470MPD1TD。

https://www.mouser.in/ProductDetail/Nichicon/UHE2A470MPD1TD?qs=mSJizmxhFy042QK6glaEqw%3D%3D&srsltid=AfmBOorug8hXlSNEU-nqlQWbbBlyGiAiTy7Xc7hx_d1blzO5R0fjIIZz

 

此致

Kapil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    该电解电容器通常与输入电压纹波相关。 该电容器应能够提供足够的瞬态能量以保持输入总线稳定。 因此、计算标准为其电容设置了下限值、同时我们始终建议尽可能增大该值。

    47uF/100V 应该足以承受 50W 功率。

    此致、

    Zhining   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    我理解这一点、但在某种程度上 、我了解到浪涌电流与 PoE 级别有关。

    • 启动期间的 450mA(1-4 级)或 600mA(5-8 级)。

    总电容不超过 PSE 在启动期间设置的限值。  

    因此、不仅要考虑纹波电压、还要考虑浪涌电流、从而计算电解电容的总值。

    您是否有任何应用手册/参考文档可以更好地理解这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您提到的要点是正确的、但略有不同。

    对于 PSE 浪涌限制、浪涌周期结束后将释放浪涌限制、这意味着即使您未达到所需的电压、理论上、它也会在完全导通时充电。

    实际限值与 PD 侧浪涌限值相关。 PD 侧浪涌限制有两项要求、然后才能发布。 首先是电流下降浪涌电流限制的 90%。  第二个是浪涌延迟、即 81.5ms。 您可以将浪涌延迟视为公式中的 t_start。

    在这种情况下、您提到的公式是有效的、您可以进行计算。

    但是、如果您需要更大的电容并担心浪涌时间。 它可以通过 IRSHDL_EN 引脚禁用、这将禁用浪涌延迟。 只要电流下降浪涌电流的 90%、就会释放浪涌限制。

    您可以对其进行相应的检查。 此外、TPS2373-4 的浪涌电流限制为 335mA。

    该电解电容器不应过大、以确保浪涌级可以正确完成。  

    您选择 47 uF 完全没问题。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    非常感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    不用客气。

    我现在将关闭该主题。 如有任何问题、请随时联系我们。

    此致、

    Zhining