This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:设计问题&Cout

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621529/tps7a94-design-question-cout

部件号: TPS7A94
主题: TPS7A49 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

 

我们正在设计 TPS7A94 并对其有一些要求  

Vin = 5V、Vout = 3.6V

 

1) 我们不需要 PG 函数,它是可以的

->将 PG(引脚 4)连接到 GND?

->仅在 FB_PG(引脚 5)上使用 10k 下拉电阻器?

->将 EN_UV 直接连接到 IN ?

 

2) TPS7A94 的输入和输出端具有 10uF、但模拟负载具有  

100nF 陶瓷电容器和 47 μ F 聚合物钽电容器 TCJB476M010R0070(ESR @ 100kHz 70m Ω)

 

数据表指出 Cout_ESR max ESR 20mOhm ,您是否发现 TCJB476M010R0070 & TPS7A94 有任何问题? 如果仅使用钽电容器而不使用并联基准电容器、这是否只是问题?

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    ->将 PG(引脚 4)连接到 GND?  

      “这是你的错。

    ->仅在 FB_PG(引脚 5)上使用 10k 下拉电阻器?

      为使器件正常运行、必须将电阻分压器网络输入连接到 FB_PG 引脚。

    ->将 EN_UV 直接连接到 IN ?

      这也没关系

    2.

    电容距离输出引脚有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    感谢您发送编修。 我认为 FB_PG 处的阻抗必须低于 12k4、我不需要设置的 PG 阈值、我只能有一个下拉电阻器。 因此、在每种情况下、即使我们不使用 PG 引脚、我们也需要设置 PG 阈值。

    钽聚合物电容器和 100nF 陶瓷电容器位于 15mm 至 30mm 的位置。

    此外、您能告诉我在什么频率下查看 TPS7A49 电容器的 ESR 吗?  SNVA167A

    数据表具有限值 (最小 1m Ω 和最大 20m Ω ESR)、但该限值在多大频率下缺失?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    仍必须安装连接到 FB_PG 的电阻分压器网络。 器件在启动期间在 FB_PG 处对并联阻抗进行采样、该采样在内部用于器件配置(例如电流限制选择)。 因此、该引脚不应悬空、也不应仅通过下拉电阻进行连接。


    2) 输出电容器 ESR

     如果稳压器看到的唯一电容器是具有~Ω 70mΩ ESR 的 47 µF 聚合物钽电容器、则该电容器超出此建议范围。 然而、如果将所需的低 ESR 陶瓷电容器(例如推荐的 10 µF) 放置)放置在靠近 OUT 和 GND 引脚的位置、并且聚合物电容器在电源树中的位置更远、那么这通常不是问题。

    由于聚合物电容器距离为 15mm 至 30mm、因此它主要充当大容量电容。 TPS7A94 应该会看到正确的低 ESR 输出网络。

    3) ESR 频率参考

    数据表未为 ESR 限制指定单个频率。 在实践中、ESR 通常以~100kHz 为基准、这也是许多电容器供应商指定 ESR 的地方、并且陶瓷电容器通常达到最小阻抗的地方。

    请确保 LDO 附近的本地输出电容器将 ESR 保持在建议范围内、而聚合物电容器可作为负载瞬态的大容量电容。

    此致、
    Vahnroy