This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1587:关于电容器电容

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085, LMS1587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1621614/lms1587-about-the-capacitor-capacitance

部件号: LMS1587
主题中讨论的其他器件: LM1085

您好的团队、

在数据表中、输出电容器仅在输出端指定为 10 µF。

1) 这是否意味着对电容类型没有特定要求? 例如、是否可以使用多层陶瓷电容器 (MLCC)?

 

2) 使用 ADJ 引脚时、是否可以通过从 ADJ 引脚添加电容器(即 ADJ 旁路电容器)来降低纹波和噪声?

 

3) 如果添加 ADJ 电容器有效、是否需要更改输出电容值(例如,增加或以其他方式调整 Cout)?
 
此致、
Shota
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    1.) 遗憾的是、该器件的数据表不是很全面、无法提供足够的数据来表明该器件是否在使用陶瓷电容器时保持稳定。 最好通过在输出端将一个电阻器与陶瓷电容器串联并进行测试来测试这个特定问题并对其进行试验。 否则、将电阻器短接并再次测试。 考虑到该部件的特定用途(较旧的奔腾处理器)、我认为它在陶瓷中会保持稳定、但我不能保证这一点。

    2.) 是的、在 FB/ADJ 节点到输出端使用前馈电容器通常有助于降低噪声。 我链接了一篇详细解释这一点的论文。  

    3.) 否。使用前馈电容器时、不需要调整输出电容器。

    您是否可以更改此设计中使用的 LDO? 如果是这样、如果您可以提供 VIN、VOUT、IOUT 和任何其他相关要求(封装类型,IQ,压降等)、我可以推荐一款更现代的器件、其中包含更多数据来支持该器件。

    指向前馈电容器白皮书的链接: 前馈电容器的优缺点

    谢谢、

    亚丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aden-San:

    感谢您的答复。
    客户打算使用一个具有 5V 输入和 3V、3A 输出的三端稳压器。

    请参阅下面的其他问题。

    1) 是否可以并联输出电容器?

    2) 关于 10 µF 的容值,是否可以使用 10 µF 电解电容器?
    3)   

    您 Rθj 提供 LMS1587CT-3.3/NOPB (TO-220) 的结热阻 (R θ J) 吗?

    它是否低于以下 URL 中列出的值?

    LMS1585A — 需要 LMS1585A 的热数据 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、
    Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    1.) 是的、并联输出电容器就可以正常连接。

    2.) 是的、数据表在其设计中明确使用了极化电容器、因此电解电容器应该没有问题。

    3.) 很遗憾、我现在无法访问这些数据。 如果可能、我正在寻求为您提供解决方案。 但是、TO-220 封装的值应低于该帖子中列出的 TO-263 值。 LM1085 的值(见下面的屏幕截图)是一个很好的估算值、因为该器件的规格与 LMS1587 非常相似。 如果可能、我甚至建议切换到 LM1085、因为它满足 5V VIN、3V VOUT(可调节)、3A IOUT 及其类似的 3 引脚封装要求。 LM1085 的热性能在数据表中也是明确已知和标注、甚至足以自行满足您的要求。

    但是、由于本设计中预计会产生巨大的功率耗散、可能需要使用散热器来确保器件不会进入热关断状态。 目前、在压降为 2V 且输出电流为 3A 的情况下、您需要消耗 6W 的功率、这将导致 136.2°C 从环境温度升高。 散热器 RΘJA 帮助提高 R θ J 值、并使器件的热性能受到控制。