This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 与 ev2400 进行通信

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617470/bq41z90-bq41z90-communication-with-ev2400

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

我需要支持以下请求:

######################################

收到样本后、我们无法访问 BQ41Z90。

我们已经像 eval 板一样进行,但没有与 ev2400 通信

 

示例中的软件版本是什么?

样片是否空白?

使用 EV2400 对这些样片进行编程的分步过程是什么?

 

此致、

Fabio

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能否使用 EVM 共享当前物理设置的图像?

    此外、当器件处于通电和唤醒状态时、您能否打开 bqStudio 并使用 0x0D 的 Read word 来告诉我们生成的值是多少? 这可以在高级通信窗口中完成。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们也从一开始就遇到了完全相同的问题。 最终、我们在评估板指南上找到了提到不使用 rst_SD 引脚的注释。

    由于我们怀疑评估板上的 bq41z90 已锁定、因此我们只需将器件替换为在线订购的样片。 我只将 ev2400 连接至 SMBus 端口并使用了最新的 bq studio 1.3.128 Build 1a(使用最新版本很重要)。 然后、下载设备的最新固件捆绑包、以添加到 bq studio 支持的设备 v0.02 build8。  

    之后、我们成功地对器件进行编程并在 bq studio 上阅读。 如果应用不需要 rst_SD 引脚、请尽量不要将其拉低。

    为了回答您的问题、bq41z90 提供的指南中提供了大部分分步操作。  

    不过、有关如何从 bq41 刷写和下载固件的说明更加清晰 z50  评估文档。 您还将找到一些有用的注释、可通读该器件。